4/20/2018 4:38 PM | |
Joined: 3/10/2015 Last visit: 11/14/2024 Posts: 2 Rating:
|
Mahlzeit, eine Frage, die mir Kopfschmerzen macht: Ich arbeite seit kurzer Zeit in Ghana und bin verantwortlich für viele, teils sehr alte Maschinen, die PLC gesteuert sind. Auch gibt es keine "Original-Software" nur die Downloads aus der CPU und ProSafe dowload von den HMI. Nun meine Frage: Wie kann ich eine mit ProSafe gespeicherte Datei in WinCC öffnen und bearbeiten? Einen direkten Rücktransfer kann ich nicht aufrufen. Irgendeine Idee? Danke |
4/20/2018 5:53 PM | |
Joined: 11/14/2008 Last visit: 2/19/2025 Posts: 378 Rating:
|
gar nicht. |
4/27/2018 12:56 PM | |
Joined: 8/3/2009 Last visit: 2/21/2025 Posts: 14801 Rating:
|
Leider ist das so, dass die Prosave sicherung nur ein Image des Flash speichers ist incl der Runtime Dateien. Die Runtime Dateien sind compilierte Daten, die nicht wieder in die Projektierung zurückgeführt werden können. Wie wenn du versuchen willst aus einem gebackenen Brot wieder das mehl rauszubekommen.... Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Follow us on