17.04.2012 11:22 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 5876 Bewertung:
|
Hallo Montan, folgend eine Referenz. Dies wurde mit einer S7-300 als Steuerung gemacht. Wir haben schon einmal im Büro mit einer Standalone- Lösung im Büro "rumexperimentiert". Anwendung war, dass ein Behälter über eine Pumpe gefüllt wurde. Beim Ablassen des Wassers solltederAntrieb als Turbine laufen. Folgendes wurde mit freien Bausteinen realisiert: Bei Betrieb mit Geber wird beim Überschreiten einer Mindestdrehzahl selbstständig eingeschalten und eine "Maximalleistungsermittlung" realisiert. Hier wird einfach mit einem generatorischen Drehmoment entgegen gehalten. Je nach Drehzahleinbruch / beschleunigung wird das generatorische Drehmoment angepasst. Mit einer S7-300 oder SIMOTION sind natürlich noch bessere Regelungskonzepte möglich. Ohne Geber muss eben das Einschaltsignal von "außen" kommen. Den Motor (Generator)kann man "Fangen". Wir empfehlen aberden SINAMICS S120 mit ALM für solche Anwendungen. Hier gibt es ausgearbeitete Applikationen, die über den SIEMENS- Vertrieb beziehbar sind. Dateianhangoekostrom_aus_trinkwasser.pdf (108 Downloads) |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
21.10.2015 16:09 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_227255 wurde in ein separates Thema mit dem Titel G120D, nur mit gewissen regelbaren Drehmoment gegensteuern gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf