29.10.2015 10:22 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 1024 Bewertung: (14) |
Neue Frage von norghe wurde in ein separates Thema mit dem Titel Kann libnodave symbolisch auf optimierte Datenbausteine zugreifen? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
29.10.2015 11:18 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Um zu verhindern, dass der dir die DBs mit den Startwerten überschreibt ist folgendes Vorgehen notwendig: 1. Bevor du Änderungen am DB machst, solltest du Online gehen in dem betreffenden DB und machst einen Momentwertaufnahme 2. Die Momentwertaufnahme kannst du dann in die Startwerte kopieren --> Damit hast du also die aktuellen Werte gesichert. 3. Jetzt kannst du Änderungen vornehmen und auch runterladen. Die neu gesicherten Startwerte, werden in die CPU übernommen.
Die ganzen Zusammenhänge kann man auch hier nochmal etwas nachlesen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/68015630
|
Folgen Sie uns auf