16.07.2018 19:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Anbei ein Schrittschaltwerk mit Starttaste für Automatikbetrieb, Stoptaste, Notausfunktion, Einzelschrittfunktion usw. als Basis für die meisten Ablaufprogramme. Im Meldetext wird der aktuelle Step angezeigt. In der "Mitte" werden die Bedingungen für die Weiterschaltung zum nächsten Step eingefügt. Stoptaste: hier werden alle Schritte noch vollständig abgearbeitet - es erfolgt kein weiterer Zyklus. Wenn das nicht so sein soll dann eine Verbindung auf Step 0 (Reset) Eingang. Oder Notaus. DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (269 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 16.07.2018 19:33:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf