30.11.2017 16:27 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo Tommy, ich hab das gerade mal nach gestellt. Und bei mir wird auch beim Update von CFC auf V8.2 SP1 Upd1 die Ablaufreihenfolge geändert. Das gleiche gilt auch für die CFC-Planversion V8.2 SP1 Upd6. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.12.2017 13:19 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190)
|
Oben erwähntes Verhalten ist eine gewollte Systemeigeschaft und wurde neu eingeführt. Beschrieben ist diese in der dazugehörigen Liesmich. Ein nachträgliches Ändern ist jederzeit möglich, so dass auch andere, gewünschte Reihenfolgen möglich sind. Es wurde zusätzlich ein Symbol eingeführt, dass verdeutlich, dass der Baustein "links" nach dem Baustein "rechts" ausgeführt wird. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 29.12.2017 14:08:43SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.02.2018 10:03 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (2) |
Ich hatte dazu (oder einem sehr ähnlichen Problem) vor langer Zeit auch bereits einen SR eröffnet. Antwort von Siemens
(...) bei dem von Ihnen beschriebene Verhalten handelt es sich um eine Systemeigenschaft, welche gesondert im FAQ beschrieben ist "Worauf müssen Sie beim Kopieren und Einfügen eines Bausteins im CFC bezüglich der Einbauposition und der Ablaufreihenfolge beachten? " Diesen finden Sie unter:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109740401 Weitere Neuerung, dass optimieren der Ablaufgruppe ist nicht mehr immer notwendig. Dies geschieht beim verschalten der Bausteine automatisch, wenn diese nicht zuvor aktiv in Ihrer Ablaufreihenfolge verschoben wurden. Soweit ich mich recht erinnere hat es mit dem "planorientierem Einbau" (ab V8.1 oder V8.2 ?!) zu tun. Zu finden in der Komponentensicht bei den Objekteigenschaften des Planordners, und dann im Tab "Erweitert". Wenn unter "Planorientierter Einbau" ein Häkchen gesetzt ist, ist das Verhalten bei jedem neuen Plan so. Ansonsten kann man noch alte Pläne "migrieren": |
Zuletzt bearbeitet von: Aleksandar.Lukic am: 08.02.2018 10:09:44. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf