23.06.2017 19:29 | |
Beigetreten: 22.07.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (1) |
Guten Tag, ich möchte einen Seilgeber von ASM via SSI am TM PosInput 1 auf einer ET200SP betreiben. Ich verwende Step 7 V5.5 SP4 Folgende Hardware ist vorhanden: CPU S7 315-2 PN/DP : 6ES7 315-2EH14-0AB0 Fw: V3.2 IM155-6PN-ST-V3.3 : 6ES7 155-6AU00-0BN0 Fw: V3.3 TM PosInput 1 SSI V1.0 : 6ES7 138-6BA00-0BA0 soweit ich das beurteilen kann alles kompatibel. Der Seilgeber ist der WS17KT von ASM-Sensor. Ich habe den Geber folgendermaßen angeschlossen Geber: Takt auf C+ der PosInput Geber: Takt invers auf C- der PosInput Geber: Daten auf D+ der PosInput Geber: Daten invers auf D- der PosInput Geber Versorgung auf die Geberversorgung aus der PosInput. Jetzt zum Problem: Ich verwende nur die Steuer- und Rückmeldeschnittstelle der PosInput Die Baugruppe zeigt keine Fehler, die Status Bits der PosInput weisen auch keine Fehler auf. Die Baugruppe gibt mir einen Fehler Status zurück wenn ich den Geber abziehe den ich auch wieder über die Steuerbits zurücksetzen kann. Die zusätzlichen DO´s der Baugruppe kann ich auch steuern. Aber ich bekomme keinen Messwert von der Baugruppe. Was könnte ich vergessen bzw. falsch gemacht haben. Zum besseren Verständnis hänge ich noch das S7 Projekt und Bedienungsanleitungen an. MFG DateianhangS7Projekt_und_Geberbeschreibung.zip (256 Downloads) |
27.03.2018 09:17 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 397 Bewertung: (56)
|
Hallo, gibt es noch ein Software-Tor, das geöffnet warden muss...? |
Folgen Sie uns auf