11.12.2017 13:21 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Modbus-TCP-Kommunikation für ET200SP-1 aufgebaut mit ein Modbus-Server d.h ich habe die IP-Adresse + Port und alles aber ich habe eine frage: Wie kann ich die IO- Variablen im HoldingRegister schreiben oder lesen? HoldingRegister_MBServer Array[0..9] of Word Muss ich die Variablen selber Definieren(Schreiben) ? mfg Jeta ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.12.2017 13:52:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.12.2017 13:54 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 7995 Bewertung: (163) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Modbus TCP mit ET200SP-1 wurde in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke veröffentlicht. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf