24.05.2016 17:13 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 660 Bewertung:
|
Hallo asdfafasdfasdfasdfsaa, in WinCC Professional gibt es in den Runtime-Einstellungen unter "Benutzerverwaltung" die Möglichkeit des dynamischen Anmeldens. Hierbei werden verschiedene User je nach Wert der zugeordneten Login-Variable angemeldet. Das dynamische Anmelden muss noch ind er Benutzerverwaltung für jeden User aktiviert werden. Hier kann auch der Wert der Benutzerkennung geändert werden. Im EKS PDF steht, folgendes:
Wenn man also über das EKS System abfragt kann man als Ergebnis einen Integer Wert in die Steuerung geben, die das HMI ausliest. Mehr Informationen dazu gibt es im folgenden FAQ:
Neben dem "Dynamischen Anmelden" werden auch die Anmeldung über C-Skripte und "SIMATIC Logon erklärt". "SIMATIC Logon" ist nicht zusammen mit dem "Dynamischen Anmelden" benutzbar. Zum Protokollieren hätte ich hier noch ein Anwendungsbeispiel:
Grundlegend sollte es auch ohne SIMATIC Web Navigator und SIMATIC Logon funktionieren. |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
26.03.2020 13:48 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von gfw wurde in ein separates Thema mit dem Titel WinCC 7.5 Anbindung EKS, Bedienprotokoll gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf