03.07.2017 09:59 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Eine Frage zu Tema Variablen aktualisieren. Ich habe volgendes Problem, ich habe benutzt für Ventile, Filtern, Analog Signale animation ein Status Wort (integer wert kommt von CPU), das heißt Z.B wenn 0 ist Klappe undifiniert, wenn 1 ist offen wenn 2 ist zu wenn 10 in Störung und natürlich entsprechend animation mit farbe wechsel. Ich wollte so machen das wenn Kommunikation Ausfall kommt, das werte sich aktualisieren und entwieder auf 10 gehen oder auf 0, aber bei Kommunikation Ausfall mit CPU die letzte Wert wird bleiben. Wie kann ich das umgehen ? Soll ich wirklich in dem fall über Scripts Kommunikation überwachen und bei ausfall wirklich jede Variable(mehr als 100 Variablen) auf entsprechende Wert setzen ??? Warum geht die nicht automatish auf 0 ? Mit Bit Variablen (Switches) geht einmal frei, die gehen fleißig auf 0. Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.07.2017 15:06:24Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.07.2017 15:07:08 |
|
04.07.2017 08:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Meine Idee: vermeiden, das es zu Verbindungsstörungen kommt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf