01.12.2021 14:43 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Ist dies bei einem TP270 - 10" möglich?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/02/2021 08:45:45Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
02.12.2021 10:01 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 22318 Bewertung: (2999) |
nein das ist nicht möglich. aus den Backup Daten kann kein WinCC ES Projekt erzeugt werden. |
Folgen Sie uns auf