14.02.2022 15:25 | |
Beigetreten: 03.09.2013 Letzter Bes: 03.11.2023 Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hallo FKSCP, leider ist das keine gute Idee. Als erstes kannst du kein Programm mit CFC-Plänen von PCS 7 (400er CPU) so einfach nach TIA Portal/Step 7 mit 300er/1500er CPU portieren. Gerade wenn Library Bausteine eingesetzt sind, sollte dies nicht möglich sein. Wenn du eine 410-5H CPU mit deinem alten Programm verwenden möchtest und PCS 7 "einfach" mit einem Comfort panel betreiben möchtest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Natürlich kann PCS 7 mit 400er CPU mit einem Comfort panel/ 300er CPUen gekoppelt werden. Dies dient jedoch rein dem Datenaustausch/ einbinden von Teilanlagen und nicht dazu eine ganze PCS 7 Anlage darüber zu betreiben. PCS 7 ist ein Leitsystem. Entsprechend werden auch die ganzen Meldungen, Meldetexte und Bildbausteine etc. automatisch generiert und es gibt eine ganze "Meldehierarchie" mit Archietektur dahinter. Du müsstest händisch alles selbst neu Anlegen/Koppeln, was jeglichen Rahmen sprengen dürfte. Ich würde einen Panel-PC verwenden und die Operator-Station als Einzelplatz neu Projektieren. https://new.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/pc-based.html -> PCS 7 Panel IPCs Ich empfehle dir die Übersicht: Darin findest du alle Standardarchitekturen von PCS 7, von Minimalstkonfiguartion bis Vollausbau.
|
Zuletzt bearbeitet von: Technodrome am: 02/14/2022 15:28:51Zuletzt bearbeitet von: Technodrome am: 02/14/2022 15:30:06Zuletzt bearbeitet von: Technodrome am: 02/14/2022 15:30:38Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/15/2022 07:46:57Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
18.02.2022 15:33 |
|
Beigetreten: 21.02.2019 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
--- siehe unten --- |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6207966 am: 02/18/2022 15:39:47 |
|
21.02.2022 10:16 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von FKSCP wurde in ein separates Thema mit dem Titel Warum werde ich nicht mit dem richtigen Account eingeloggt? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf