11.08.2021 12:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Wir möchten hier einen Tipp geben, wie Lizenzen im Automation License Manager (ALM) Serverbasiert genutzt werden können Die Lizenzen unserer Engineering Software (STEP 7, WinCC, etc.) sind Floating Lizenzen, d.h. diese können zwischen verschiedenen Rechnern hin- und her bewegt werden. Es ist also möglich einen Lizenz Server aufzubauen, auf dem alle Lizenzen abgelegt sind. Bei Bedarf kann von einem Arbeitsplatz auf diese Lizenz zugegriffen werden bzw. die Lizenz vom Server auf den Arbeitsplatz transferiert werden. Benötigt wird dafür der Automation License Manager (ALM), der mit der Engineering Software mitgeliefert wird. Weitere Informationen: Wie ist es möglich, Lizenzen auf einem Server abzulegen und vor fremden Zugriffen zu schützen? Weitere Informationen stehen im Handbuch des Automation License Manager und in der Onlinehilfe des ALM. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.10.2021 13:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Hallo EDV-B, wie bereits im Beitrag Wie ist es möglich, Lizenzen auf einem Server abzulegen und vor fremden Zugriffen zu schützen? beschrieben ist, funktioniert der Zugriffsschutz über SIMATIC Logon. Es können zwar für verschiedene Benutzergruppen verschiedene Rechte vergeben werden, jedoch nicht wie gewünscht. Sofern ein Lizenz-Zugriff möglich ist, ist ein Zugriff auf alle Lizenzen möglich. Ein Unterscheiden verschiedener Lizenzgruppen oder Unterordner ist derzeit nicht möglich. Da dies jedoch ein interessanter Anwendungsfall ist werden wir diesen Punkt an die Verantwortlichen geben, um dies in Zukunft berücksichtigen zu können. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf