01.04.2022 10:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Die 0BA6 kann nur mit LOGO! Programmierkabel zur Software LSC verbunden werden. Das ist ein spezielles Kabel, welches es bei Siemens nur noch als Ersatzteil (teuer) erworben werden kann. Eine Ethernetanbindung gibt es nicht. Schau dir mal dies Thema an, so habe ich es gelöst. (Nicht original Siemens) USB-Kabel für ältere LOGO!s. |
01.04.2022 12:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Hast du die Treiber installiert? |
01.04.2022 12:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Warum erstellst du hier ein neues Thema? Wie verbinde ich die SPS mit der Software?Bekommst du die Antworten nicht schnell genug? Beantworte lieber hier meine letzte Frage: Hast du die Treiber installiert? |
01.04.2022 13:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Ich setze jetzt mal voraus, dass du die Treiber installiert hast und weißt, welche virtuelle COM-Schnittstelle eingerichtet wurde. Du musst dann bei der Verbindungseinstellung "LOGO! Kabel" auswählen und die richtige COM-Schnittstelle. In meinem Fall ist es die COM5. Siehe angehangenes Video. Dateianhang0BA5_Übertragung.zip (430 Downloads) |
01.04.2022 13:32 | |
Beigetreten: 01.04.2022 Letzter Bes: 01.04.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Jetzt manuell noch nicht hab ganz normal das Programm herunter geladen. Wo bekomme ich die denn her? |
01.04.2022 14:14 | |
Beigetreten: 01.04.2022 Letzter Bes: 01.04.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Also brauch ich eine CD um die Treiber zu installieren? |
Folgen Sie uns auf