11.05.2022 15:12 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung:
|
Hallo DominikSchrieder keine keine solche Lösung bzw. auch keine sinnvollen Usecase dazu. Wenn du die Sprachbefehle mit einer externen Applikation auswertest und dann die "Befehle" an die SPS schickst, in Form von Variablenwerten kannst du entweder eine S7 Kommunikation programmieren z.B: LINK oder mit OPC UA Arbeiten (bräuchte dann deine Appl einen OP UA Client) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
12.05.2022 07:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 3005 Bewertung:
|
Hallo DominikSchrieder, wie bereits von Murof beschrieben, lassen sich Daten zwischen PC und S7 austauschen. Im Falle von Node-RED würden sich für die Kommunikation über die S7-Verbindung node-red-contrib-s7 und für OPC UA node-red-contrib-opcua anbieten. Die S7-Verbindung funktioniert mit allen PLC-Typen (S7-300/400/1200/1500 und LOGO!), für die PLCs der neueren Generation (S7-1200/1500) sind die entsprechenden Anmerkungen in der Dokumentation von node-red-contrib-s7 zu beachten. Die Verbindung über OPC UA funktioniert nur mit den PLCs der neuen Generation (S7-1200 ab Firmware V4.4, TIA Portal V16 bzw. S7-1500 ab Firmware V2.0, TIA Portal V14). Hier ist zu beachten, dass für die Verwendung von OPC UA eine Runtimelizenz erforderlich ist. Für die Kommunikation zwischen PC und PLC können wir Dir hier im Forum Hilfestellung anbieten. Für den ersten Teil Deiner Aufgabe wird es schwieriger. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf