23.09.2008 07:16 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das ist richtig => defekt. und wenn keine garantie mehr drauf ist, wird es ausserdem noch kostspielig. da kommt man mit einer neuen meist besser. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
31.10.2008 16:53 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
In so einen Fall solte man den Diagnosespeicher auslesen und an den Technical Support senden. Ist die CPU nicht ansprechbar/erreichbar, dann aus- und wieder einschalten und dann auslesen und exportieren. Den Export dann an an den Technical Supportsenden. Die sagen dann einem, ob man selber noch was machen kann. |
|
|
Folgen Sie uns auf