01.10.2021 11:46 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Es gibt ein IE/PB LINK PN IO mit der Bestellnummer 6GK1411-5AB10. Dieser ist ein Netzübergang zur Verbindung der beiden Netztypen Industrial Ethernet und PROFIBUS. Betriebsart: Netzübergang als PROFINET IO-Proxy: Aus Sicht des IO-Controllers werden alle DP-Slaves behandelt wie IO-Devices mit PROFINET-Schnittstelle, d. h. das IE/PB LINK PN IO ist deren Stellvertreter (Proxy). Weiterführende Informationen zu den Funktionen und Eigenschaften des IE/PB LINK PN IO findet man im Kapitel 1 im Gerätehandbuch für SIMATIC NET IE/PB LINK PN IO Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- Kommunikation-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 10/01/2021 11:46:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf