24.10.2018 14:26 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
MCPBusType ist bei uns für Profinet auf #5 bzw #55 eingestellt. Vielleicht hilft das
|
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
24.10.2018 17:19 | |
Beigetreten: 09.06.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo CC273, wenn eine Taufe auf einen frei wählbaren Gerätenamen erfolgen soll müssen alle Dip-Schalter 1-10 auf ON stehen (= DCP Mode). Mit Ihrer Schalterstellung wird beim Einschalten ein Gerätename anhand der Schalterstellung vergeben und die letzte Taufe überschrieben. Alternativ können Sie auf die Taufe verzichten und in der HW-Konfig den Gerätenamen nutzen den Sie über die Dip-Schalter eingestellt haben. Die Schalter S2-1 bis S2-8 definieren den voreingestellten Gerätenamen. Es sind bis zu 128 voreingestellte Gerätenamen möglich Ihre aktuelle Einstellung entspricht derzeit keiner der möglichen Einstellungen. Dokument:Maschinensteuertafeln (03/2016, Deutsch) MCP rangiert als PN https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109736211/62369247755 Kurz beschrieben: Konfiguration fürMCP als PN Maschinensteuertafel: MCP Schalter S2 für PN einstellen •Die beiden Schalter S2-9 und S2-10 müssen für die PN-Funktionalität auf "on" eingestellt werden. •Die Schalter S2-1 bis S2-8 definieren den voreingestellten Gerätenamen. Es sind bis zu 128 voreingestellte Gerätenamen möglich. Wenn diese voreingestellten Gerätenamen benutzt werden, ist keine Taufe der MCP notwendig. Beispiel S2-1 bis S2-8 auf „off“ -> Gerätename: mcp-pn Beispiel S2-1 on S2-2 bis S2-8 auf „off“ -> Gerätename: mcp-pn1 •DCP-Mode: Die Schalter S2-1 bis S2-8 auf "on" In diesem Mode ist kein voreingestellter Gerätename vorhanden. Der Gerätename muss mittels einer Taufe eingestellt werden und bleibt auf dem MCP gespeichert. Erst wenn auf Werkseinstellung zurückgestellt wird, z. B. mit STEP7, wird er wieder gelöscht Beispiel mit Geraetetaufe (DCP-Mode): - DIP Schalter S2 der MCP 1 bis 10 = on - HW-Konfig GSDML einbinden - FB1 Parameter im OB100 CALL "RUN_UP" , "gp_par" MCPNum :=1 MCP1In :=P#E 0.0 MCP1Out :=P#A 0.0 MCP1StatSend :=P#A 8.0 MCP1StatRec :=P#A 12.0 MCP1BusAdr :=4 //hier wird die Profinet Gerätenummer eingetragen * * MCPBusType :=B#16#66 //für MCP1&2 PN B#16#66 :=B#16#56 // für links MCP2 rechts MCP1 / 5= IE 6= PN) Ich hoffe, das hilft. sr_tc Nachtrag: Diese Antwort kam vom Technical Support nach 45 Minuten #sitrainkurs |
Zuletzt bearbeitet von: sr_tc am: 09.11.2018 09:07:48 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.10.2018 10:12 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Da habe ich mal wieder nichtt genau gelesen. Bei uns sind die MCPs am IE angeschlossen im X120-Netzwerk. Grüße an die Experten |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf