24.06.2014 13:01 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 6038 Bewertung:
|
Hallo, über die Industry Mall gelangen sie auch an 3D-Dateien. Ich habe eine STEP-Datei für den 1LA5207-6AA60 erzeugt, siehe Anlage. Ansonsten wie gesagt über die Mall gehen: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/ DateianhangD:\1LA5207-6AA60_3D_12e2822c7c5bef7a986256748b42206c.zip (476 Downloads) |
With best regards, |
|
26.06.2014 11:04 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Neue Frage gesplittet nach Ist es möglich auch eine längere Antriebswelle für den Motor SIMOTICS GP 1LA5207-6AA zu bekommen oder ist diese auf 110mm festgelegt? . Gruß O_Moderator |
Folgen Sie uns auf