(0)| 25.08.2016 16:03 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe auf einer s7-1511-1PN einen Modbus TCP Server mittels MB_SERVER zum Laufen gebracht. Ich kann nun u.a. erfolgreich echo-Abfragen stellen,.Wenn ich aber eine Anfrage nach dem Vendorname (function code 0x2b) stelle, bekomme ich als Antwort ein Paket, dass mir sagt ich hätte ungültige Daten gesendet (function code: 171; exception code 3). Die gesendete Anfrage ist mehrfach mit der Modbus-Spezifikation abgeglichen worden. Daher vermute ich, mein Setup ist fehlerhaft. Ebenfalls bekomme ich auf eine echo-Abfrage, die nach einer vermeintlichen vendorname-Abfrage gestellt wurde, keine gültige Antwort zurück. Erst nach stoppen und erneutem starten der PLC, kann ich wieder ein Echo erhalten.
Hans ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.08.2016 09:32:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf