27.09.2016 14:25 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Hallo zusammen,
Im TIA portal habe ich eine Verbindung zur Logo erstellt, die Variable habe ich angelegt und soll durch Drücken der Schaltfäche den Ausgang Q1 in der Logo! setzen. Zusätzlich habe ich noch einen Kreis eingefügt der von Rot nach Grün wechseln sollte, was aber auch nicht so recht will.
DateianhangProjekt.zip (361 Downloads) |
27.09.2016 14:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35950 Bewertung:
|
Schau dir mal dieses Siemens Beispiel an. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2016 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35950 Bewertung:
|
Hmmm... wenn ich mir deine Verbindungseinstellung in der Logo anschaue und das, was im Siemens-Beispiel angegeben wird, meine ich doch schon Unterschiede zu sehen. DateianhangLogo_Verbindung.zip (475 Downloads) |
29.09.2016 15:40 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Weil es mir keine Ruhe gelassen hat habe ich mal den Support kontaktiert und dieser hat mir gleich zugestimmt das das Anwendungsbeispiel fehlerhaft ist! Der Fehler in meinem Projekt ist das ich eine Router IP vergeben habe obwohl ich das ganze direkt ansteuere über ein Switch, also hier soll gar nichts drinne stehen auch nicht "nullen". Was auch noch wichtig ist hat er gemeint in den Verbindungseinstellungen muss die Dezentralle TSAP immer 21.00 für eine LOGO! sein - was der Hauptfehler war. Wenn es noch jemanden interessiert hier nochmals das Projekt ausgebessert und auch funktionsfähig an der Hardware getestet. Trotzdem vielen Dank nochmal. DateianhangProjekt.zip (609 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.09.2016 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35950 Bewertung:
|
Und vor mir auch vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse hier mitteilst. Danke. |
Folgen Sie uns auf