07.06.2018 17:42 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe schon einige Aufgaben mit der LOGO gelöst, jedoch auch noch nie eine Visualisierung über ein HMI Panel realisiert. Ich besitze eine LOGO8 + KTP400 Basic und die Software LOGO!Soft Comfort V8.1, sowie Wincc Basic V13 SP1. Jetzt zu meinem Problem (in Fachkreisen auch Herausforderung ;-)) Wie bekomme ich ein erstelltes Projekt in Wincc auf mein KTP400? Muss ich ähnlich eine Verbindung wie mit der LOGO über Ethernet aufbauen oder geht es auch über einen USB-Stick? Bei mir war bisher beides nicht von Erfolg geprägt. Wäre auch Dankbar über ein Link in dem das übermitteln der Visu genauer behandelt wir. Habe schon einige Anwendungsbeispiele hier durchgearbeitet, aber direkt ist das nicht beschrieben. Vielen Dank schonmal ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.06.2018 07:17:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.11.2018 21:32 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Das Projekt wird per Ethernet auf das HMI geladen. Genauso wie du es mit der LOGO!(7/8) machst. Zuvor muss das Panel parametriert und in den Transfermodus gesetzt werden. Man kann das Panel auch so einstellen, dass es automatisch in den Transfermodus wechselt, wenn ein Projekt übertragen werden soll. Die Betriebsanleitung erklärt dir wie du das Panel einrichtest und das Projekt auf das Panel lädst: SIMATIC HMI Bediengeräte Basic Panels |
Folgen Sie uns auf