09.05.2020 17:47 | |
Beigetreten: 17.04.2020 Letzter Bes: 03.03.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich bins nochmal ich hab bei mir jetzt alles soweit gemacht und es funktioniert auch alles bis auf eine kleinigkeit. Warum gibt mein Analogausgang Modul nur 7 Volt anstatt 10 Volt aus der AQ wert ist bei 1000? Vielen Dank für Ihre Hilfe schonmal im vorraus mit freundlichen Grüßen Johannes Wenger ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/11/2020 07:06:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.05.2020 17:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33948 Bewertung: (4218)
|
Was hast du denn auf der anderen Seite angeschlossen? |
09.05.2020 21:48 | |
Beigetreten: 17.04.2020 Letzter Bes: 03.03.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
12Volt LED Leisten 2 Stück 1 Meter Länge |
10.05.2020 08:22 | |
Beigetreten: 17.04.2020 Letzter Bes: 03.03.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Ja die Leisten sind dimmbar ich hab sie von LED 24.de |
Folgen Sie uns auf