(0)| 16.05.2012 09:57 | |
|
Beiträge: 28 Bewertung:
|
geniale schaltung jetzt aber mal ne praktische Frage, Sagen wir mal ich habe in meinem Haus nur Halogen bzw LED spots wenn ich nun mit 20 Schritten auf 100 also 5% schritten dimme, wird das ja stufenweise regeln oder?! hab die schaltung mal auf 50 Schritte (2%) geändert, und die zeit auf 0,03sec schritte gestellt, sodass man von 0-100% auch recht schnell dimmen kann,.. aber stellt das ein praktisches Problem dar?! wieso nur 20Schritte und nicht gleich 100 ?! lg
Dateianhang1_tastenbedienung Dimmen V3.zip (235 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 16.05.2012 10:10gesplittet von /tf/WW/de/Posts/22150#top |
|
| 17.05.2012 11:53 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, im Dateianhang findet ihr nun eine Version 4 für eine 0BA6 mit integrierter Berechnung der Schrittweite auf Basis des Eingabewertes n. Und zusätzlich eine darauf aufbauende Version 4b, mit integrierter Vorgabe eines Mindest-DIMM-Wertes in % für AQ2... MfG Betel DateianhangDEMO_1_tastenbedienung Dimmen V4 (0BA6).zip (271 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf