(0)| 23.02.2018 22:23 | |
|
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung:
|
Hallo Forum bin beim Suchen hier nochmals auf den alten Post gestossen, Zwischenzeitlich habe ich eine recht einfache & günstige Lösung ohne große Bastelei gefunden, um einen Schrittmotor zu betreiben: Signalgenerator auf gewünschte Frequenz einstellen, über Logorelaisausgänge auf den Pulseingang des Steppertreibers legen und fertig. Richtung über zweiten Ausgang, ggf. zweite Geschwindigkeit über weiteren Relaisausgang. https://www.amazon.de/gp/product/B01IBNVR1S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Was ich nicht weiß / ausprobiert habe: Wenn bspw. von Karte 1 500Hz und von Karte 2 1 kHz auf den Pulseingang gelegt werden, addiert sich das Signal sauber oder verschluckt sich der Treiber? Gerne melden, Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.02.2018 09:27:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 26.02.2018 07:51 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, da das ganze ja mit LOGO! gesteuert werden soll, wie erzeugst du denn in LOGO! 500 bzw 1.000Hz? Gruß Helmut |
| 26.02.2018 08:08 | |
|
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung:
|
Guten Morgen, das Signal kommt nicht aus der Logo sondern aus dem Signalgenerator. Wenn mehrere Geschwindigkeiten benötigt werden, kann man vermutlich zwei Signale über zwei Relaisausgänge legen, muss ich noch ausprobieren. Schöner wäre es natürlich proportionale Signale zu erzeugen, was hiermit und dem Analogausgang ginge: aber das ist so teuer, dass man dann auch fast wieder zu sowas greifen kann: https://www.mechapro.de/LAM-DS.html Da gibt es dann einen Analogeingang und der Treiber ist mit drin, die Dinger wollen aber auch wieder programmiert werden Ich hatte noch einen Treiber rumliegen und der Signalgenerator war die günstige Lösung, mit der ich gut leben kann. |
Folgen Sie uns auf