26.04.2012 14:27 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
hallo, Wir möchten gern für unser doch etwas größeres Projekt die Rezeptverwaltung außerhalb des Rezeptcontrols verwalten - also Darstellung über EA-Felder u. a., Steuerung über ua*-Funktionen. Kann mir jemand recht allgemein ein paar Lösungsvorschläge geben, wie man am einfachsten Lese- und Schreibfunktionen und alles andere verwenden kann. Ich probiere nun seit einigen Tagen, mit kleinen Erfolgen. Aber dank der etwas spärlichen Hilfe des TiaPortals dauert das alles ein wenig, und muss mich fast von Zeile zu Zeile tracen, und komme nur mit viel probieren langsam voran. gruß und danke im voraus. DateianhangForum_uaArchiveReadTagValues.zip (185 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: LODDM am: 26.04.2012 15:29Ich habe gleich noch eine Ergänzung zum Text. Momentan versuche ich Daten aus den Variablen in den Datensatz zu lesen (Auszug aus Skript im Anhang). Nur da scheitert es bereits, es taucht die Fehlermeldung 101 - Variablen können nicht gelesen werden, auf :(. Kann da jemand einen Tipp geben woran es liegen kann? Danke |
|
20.05.2012 18:17 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, also für den "Vorserienstart" würde ich auf jeden Fall erst einmal Das UA Control verwenden. Hier kannst du erst einmal testen bzw. Erfahrungen sammeln. Cc ist ein SQL Server Standard Edition unterlegt. Für so Rezeptgeschichten u.ä. reicht der allemal Und du sparst die eine Menge Projektierungsaufwand. Hier nochmals ein Link zum Thema (sollte sogar ein Beispiel Projekt drin sein, allerdings fürs Classic Cc - vielleicht kann man das in dein Projekt kopierern) Cc User Archives Callback function |
VG / regards vanDyk |
|
15.07.2015 10:06 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4759 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf