02.06.2021 10:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in diesem Beitrag wird veranschaulicht, wie die Daten auf der SIMATIC S7-1200/S7-1500 geschützt werden können. Es ist zu beachten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die verschiedene Anwendungsszenarien abdecken. Diese Möglichkeiten können miteinander kombiniert werden, damit die gewünschten Anwendungsfälle abgedeckt werden. Schutz von Bausteinen Zum Schutz von Bausteinen gibt es 3 Möglichkeiten:
Weitere Informationen sind im Handbuch zum TIA Portal enthalten: SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V20 und SIMATIC WinCC V20 Schützen von Bausteinen Schutz vor Zugriff auf die CPU Hinweis: Das beschriebene Verhalten ist für die S7-1500 CPU bis FW 3.0 und S7-1200 bis FW 4.6 gültig. Die späteren FW Versionen verwenden die Benutzerverwaltung. Mit der Benutzerverwaltung lassen sich die Zugriffsrechte granulare einstellen. Um den Zugriff auf die CPU einzuschränken, kann bei der Projektierung, die Zugriffsstufe einstellt werden. Es sind folgende Zugriffsstufen verfügbar:
Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link zu finden: Zugriffsstufen parametrieren Hinweise: Die parametrierten Zugriffsstufen bieten keinen hochwertigen Schutz vor Veränderungen am Programm. Es ist möglich das Programm über die Memory Card zu verändern. Um dies zu verhindern, muss der Zugriffsschutz mit dem Know-how-Schutz kombiniert werden. Es wird kontinuierlich an der Verbesserung der Schutzmechanismen für die CPU gearbeitet. Für die Konfiguration wurde ein Assistent für die Security-Einstellungen im TIA Portal eingefügt. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link zu finden: Assistent für Security-Einstellungen nutzen Bei einem Schutzkonzept sollte der OPC UA Server und der Web-Server der Steuerung beachtet werden. Weitere Informationen sind in den folgenden Link enthalten: Security bei OPC UA (S7-1200, S7-1500, S7-1500T) Voraussetzungen für den Web-Zugriff (S7-1500) Voraussetzungen für den Web-Zugriff (S7-1200) Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2025). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 06/16/2021 11:28:11Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 05/14/2025 05:25:18Aktualisierung vom Beitrag. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf