(0)| 14.10.2020 11:58 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Einen schönen guten Tag liebe Siemens Gemeinde, ich bin neu hier aber verfolgeschon lange das Forum, durch dies ich schon viele Probleme beheben konnte, vielen Dank an Euch alle! Nun stehe ich aber vor einem Problem, für das ich noch keineLösunggefunden habe: Bei dem unten angehängten Programm will der Meldetext B020 nicht auf demTDE angezeigt werden. In der Simulation funktioniert das Programm tadellos nur im echten Leben an der Maschine nicht. Wenn ich Online auf die LOGO zugreife, ist das Eingangssignal HIGH aber der Block an sich nicht aktiv. Wie ich schon öfter gelesen habe, gibt es Probleme mit der Anzahl von Blöcken nur erreiche ich die 200 nicht. MFG gotomtomgo
DateianhangV2.3 Ordentlich 0-10V.zip (123 Downloads) |
| 14.10.2020 13:56 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.01.2026 Beiträge: 36395 Bewertung:
|
Seltsamer Zufall oder Fehler in der Software? Heute morgen hat ein anderer User ein ähnliches Problem im internationalen Forum gepostet. Der Unterschied in seinem Programm ist nur, dass bei seinem Programm kein einziger Meldetext auf dem TDE angezeigt wird. In deinem Fall habe ich probiert, den Block B020 zu kopieren und dann wieder einzufügen. Die Kopie wurde der Block B167. B167 mit den Blöcken B035 und X2 verdrahtet und B020 gelöscht. Erfolg, B167 mit Text Gr. 1 wird bei TDE angezeigt. Dafür aber B021 (Gr.2) nicht mehr. Irgendwie hat dein Programm eine Macke. Ich kann dir nur vorschlagen, starte einen Support Request und lasse das Programm von Siemens überprüfen. Verlinke dann auf dieses Thema. Obwohl ich vermute, dass man dir nur raten wird, das Programm neu zu schreiben. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/14/2020 14:24:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 14.10.2020 18:05 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.01.2026 Beiträge: 36395 Bewertung:
|
Hallo gotomtomgo, ich habe mich noch einmal mit deinem Projekt befasst und habe die Meldetextfehler so weit behoben, wie es mir möglich war. Da ich nicht über Kenntnisse des Prozesses verfüge und auch nicht die komplette Hardware habe, konnte ich folgende Meldetexte prüfen und ggfs. korrigieren: - B019 (NOT-AUS) Vielleicht ist dir ja damit schon geholfen. DateianhangEinstielmaschine Gummihämmer V2.3 Ordentlich 0-10V_V2.zip (216 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf