25.02.2016 16:16 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hallo Ixo, Wie baut man denn ein Menü auf bei dem man die F1-F4 Tasten auch in den gewählten Meldetexten weiter als Auswahltaste verwenden kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.02.2016 08:53:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.02.2016 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 33845 Bewertung: (4206) |
Ich habe dir hier mal eine Sammlung mit von mir erstellten Programmen mit Menüführung zusammengestellt.
DateianhangVerschiedene_Menüs.zip (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf