25.05.2021 13:37 | |
Beigetreten: 05.02.2015 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Halo zusammen Beim Konvertieren eines alten S5 Programms in Richtung S7 bin ich über einen geschützten FB gestolpert. Es handelt sich um den FB 113 mit der BIB-Nummer P71200-S 9113-D-1. Ob die FB Nummer korrekt ist weiß ich nicht. Leider lässt sich über den Aufruf nicht erahnen was sich in dem Baustein für eine Funktion verbirgt. Möglicherweise kann mir jemand helfen durch Beschreibung des Bausteins an Hand der BIB Nummer, oder ggf. eine Möglichkeit den Baustein zu öffnen . DateianhangFB128_ST.zip (375 Downloads) |
25.05.2021 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205) |
STD-FB_Mathematische_Funktionen_CPU922_928_946-947_d_OCR.pdf (siemens.com) Schau dir mal die PDF an, Seite 26 (5-13). Dort wird der FB erklärt. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/26/2021 07:27:34Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
27.05.2021 07:21 | |
Beigetreten: 05.02.2015 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Das Projekt wird ins TIA Portal V16 migriert . Gibt es dazu auch einen entsprechenden Baustein ? |
Folgen Sie uns auf