25.10.2021 19:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (436) |
Hallo Alde Oma, für mich sieht es so aus, als würde hier mit der "Standard-SIMATIC-Server-Schnittstelle" gearbeitet. Damit wird sich das Anliegen nicht umsetzen lassen. Gucke dir mal den Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) an. Damit lassen sich OPC UA Companion Spezifikationen erstellen. Diese bieten deutlich mehr Möglichkeiten. Leider fehlt mir selbst die Erfahrung, um genau erklären zu können, wie es gemacht werden muss. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf