18.11.2021 15:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die SIMATIC S7 Analogbaugruppen können je nach Ausführung kalibriert oder nicht kalibriert werden. Analogmodule ohne Möglichkeit der Kalibrierung Analogmodule ohne Möglichkeit der Kalibrierung werden vor der Auslieferung kalibriert und halten die spezifizierte Genauigkeit ein. Es besteht somit in der Regel keine Notwendigkeit die Baugruppen neu zu kalibrieren. Zu diesen Baugruppen zählt eine Vielzahl der Analogbaugruppen aus dem Spektrum der SIMATIC S7-300/ET200M Baureihe. Ausnahmen, siehe nachfolgende Beschreibung. Analogmodule mit Möglichkeit der Kalibrierung Es gibt jedoch spezielle Module, welche einer Anwenderkalibrierung auch während der Inbetriebsetzungs- bzw. Betriebsphase ermöglichen. Analogmodule mit Anwenderkalibrierung (SIMATIC S7-300/ET200M) Kalibrierung nur bei SM 331; AI 6 x TC möglich: Anleitung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/8859629/27984545035 zusätzlich können folgende HART Baugruppen kalibriert werden: Alle anderen Baugruppen dieser Baureihe können nicht neu kalibriert werden! Analogmodule mit Anwenderkalibrierung (SIMATIC S7-1500/ET200MP/ET200SP) Bei den neuen Baugruppen (S7-1500/ET200MP/ET200SP) können alle Baugruppen kalibriert werden. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: November 2021). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf