26.11.2021 14:25 | |
Beigetreten: 09.11.2021 Letzter Bes: 17.01.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe eine 6ED 1055-1MDOO-OBA2, wie kann ich die jetzt mit den Zusatzmodulen 6ED 1055-1MDOO-OBA2 AM2 RTD und 6ED 1055-1MMOO-OBA2 AM2 AQ verbinden und auf der Logo Soft anschauen ?, und wie geht das mit den Fühlern programmieren ? de Kälteler ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/29/2021 06:18:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.11.2021 15:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32812 Bewertung: (4060)
|
Hallo Kälteler, bitte sei so freundlich und eröffne in Zukunft eigene Themen mit deinen Fragen. Dann muss die Moderation nicht jedes Mal splitten. In der LOGO! Software gibt es keine Hardwarekonfiguration wie z.B. bei einer S7. Du reihst die Module mechanisch nur aneinander und schiebst den Kontaktschieber des jeweiligen Moduls ganz nach links. Ist der Kontaktschieber in der richtigen Position, leuchtet die RUN/STOP-LED des jeweiligen Erweiterungsmoduls rot. Schau dir dazu das Handbuch an, da wird es beschrieben (siehe Anhang). Im Programm musst dann die die entsprechenden Kanäle über ihre Adressen aufrufen. Bei den analogen Ausgangsmodulen sind AQ1 und AQ2 für das erste analoge Ausgangsmodul. Bei den analogen Eingangsmodulen ist die Adressierung abhängig von den Einstellungen in den Dateieigeneigenschaften. Dort wird festgelegt, wie viel Adressen für das Basismodul reserviert sind. 0 AI aktivieren: 2 AI aktivieren: 4 AI aktivieren: DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2021_05 xxxx8-0BA1 Seite 34.pdf (345 Downloads) |
26.11.2021 15:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32812 Bewertung: (4060)
|
Da hast die Möglichkeit, den Temperaturwert ohne oder mit einer Kommastelle anzeigen zu lassen.
DateianhangTemperatur_0BA8.Standard.zip (312 Downloads) |
Folgen Sie uns auf