26.11.2021 12:05 | |
Beigetreten: 19.10.2021 Letzter Bes: 28.02.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (2) |
Nein, das war mir nicht bewusst. |
26.11.2021 12:12 | |
Beigetreten: 05.08.2020 Letzter Bes: 08.12.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Leider kenne ich mich mit ODBC nicht aus. Evtl. kann jemand im Sqlite- oder ODBC Forum weiterhelfen. |
30.11.2021 06:19 | |
Beigetreten: 19.10.2021 Letzter Bes: 28.02.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (2) |
Mein Stand aktuell ist folgender: Nach der Installation können die Treiber im Programm ODBC Data Sources / ODBC-Datenquellen eingesehen werden. Im Reiter Treiber sollte ein SQLite3 Treiber zu finden sein. (Den exakten Namen notieren) Nun kann man diesen Treiber im TIA Portal nutzen. Unter Verwendung der Database Snippets vom TIA Portal muss die Variable connectionstring wie folgt angepasst werden:
Hierbei ist SQLite3 ODBC Driver der vorher notierte Name des Treibers. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf