30.11.2021 19:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hier ein Beispiel mit beiden Varianten.
DateianhangMittelwert_0BA8.Standard.zip (206 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.11.2021 21:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hallo DMWBV, Wofür ist der Mittelwert gedacht ? Wenn Du nur die gesamte Durschnittsthemperatur anzeigen willst reicht der arithmetische Mittelwert in der Regel aus. Wenn Du aber die Heizung des Terrarieums damit steuern willst wäre es zu überlegen, ob ein medianer Mittelwert nicht besser ist. Der arithmetischen Mittelwert würde sich beim Kurzschluß oder Unterbrechung eines Sensors stark von der realen Themperatur abweichen, was für die Tiere im Terraieum bestimmt nicht gut wäre. Fällt bei der medianen Mittelwertserfassung ein Sensor aus, so würde das eine kleine bis keine Auswirkung auf den Mittelwert haben. Der mediane Mittelwert war schon mal ein Thema in diesem Forum. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2021 04:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hier noch eine überarbeitete Variante von mir. Die PT's werden auf Ausfall überwacht und der Mittelwert entsprechend korrigiert. DateianhangMittelwert_0BA8.Standard_V2.zip (215 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2021 21:49 | |
Beigetreten: 31.10.2021 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Vielen Dank an alle Helfenden, ist echt schwer so ein einstieg von null. |
05.12.2021 12:11 | |
Beigetreten: 31.10.2021 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
So einen schönen Sonntag allen, hatte nun mal Zeit zu basteln. Würde hier bitte jemand einmal drüberschauen, mir kommt es komisch vor. In der Simulation klappt es aber ich habe so viele offene Ausgänge. Keine Ahnung ob das Real auch so klappt. Würde mich riesig über eine Rückmeldung freuen. Grüße Ben DateianhangDTemp.zip (176 Downloads) |
05.12.2021 12:13 | |
Beigetreten: 31.10.2021 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hier noch der erste Versuch mit der Lichtsteuerung. Schonen Sonntag noch. Grüße Ben DateianhangLicht V0.1.zip (156 Downloads) |
Folgen Sie uns auf