06.12.2021 11:20 | |
Beigetreten: 09.08.2018 Letzter Bes: 10.07.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich arbeite gerade mit dieser Bibliothek an einer MQTT Verbindung zu einem Mosquitto Broker. Nun wollte ich ein Topic SUBSCRIBE mit QOS = 2 machen, jedoch lässt dies der Baustein nicht zu. Laut MQTT Definition sollte dies aber doch möglich sein, da der Baustein umgekehrt PUBLISH mit QOS = 2 akzeptiert. Könnte dies ein Fehler im Baustein sein? Siehe Anhang bzw. Zeile 1999. EDIT: Ich sehe gerade, dass dies auch in der Bausteinbeschreibung so beschrieben ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein SUBSCRIBE mit QOS 2 möglich sein sollte. MfG Bernhard Neuböck ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: neibeck am: 12/06/2021 11:53:54Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/06/2021 12:36:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf