06.12.2021 12:42 | |
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (8) |
Hallo LudwigX3, das ist seltsam. Ist es auch mit einem anderen Projekt so? Gruß doubleS |
07.12.2021 14:31 | ||
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (8) |
Funktionieren muss es eigentlich in dieser Version folgendermaßen: EA-Felder mit Variablenanbindung erstellen oder eine Variable im EA-Feld ersetzen
Mich würde jetzt mal interessieren, ob es funktioniert, wenn Sie eine ausgewählte Variable in ein bereits projektiertes EA-Feld ziehen, ob dann die vorhandene Variable im EA-Feld durch die hineingezogene Variable ersetzt wird oder wie dann das Verhalten ist. Die Vermutung liegt aber nah, dass es an der Version liegt und es eventuell dort noch ein Fehlverhalten gab. Ich würde jetzt mal in der VMWare, wo es reproduzierbar ist, dass letzte Service Pack und Update installieren und prüfen, ob es dann funktioniert, wovon ich mal ausgehe. Gruß doubleS |
|
Folgen Sie uns auf