10.01.2022 13:29 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (27) |
Hallo DevBat, ich kenne mutmaßlich dasselbe Verhalten, weiß allerdings nicht mehr ganz genau, bei welcher Version das war. Hintergrund war, dass Microsoft irgendwie die Methode geändert hat, wie Speicher freigegeben wird. Deswegen brach das TIA-Portal nach ein paar Stunden Nutzung ab. Nach Neustart war es wieder okay (beschreibt das Dein Verhalten?). Siemens hat das mit dem nächsten Update gelöst. Mein Tipp: 1. Prüfe die Kompatibilität von Deiner installierten TIA-Portal Version mit der Windows-Version. Am besten mit dem Kompatool (dort -> "Listen Download"). 2. Installiere ggf. das aktuellste Update. LINK. Viel Erfolg! |
10.01.2022 14:21 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (27) |
Hallo DevBat, hmm, der Link tut bei mir. Ich habe die Liste für V16 angehängt, versuche es aber auch nochmal im Klartext: https://www.siemens.de/kompatool Ansonsten würde ich an Deiner Stelle einen Support-Request aufmachen: https://www.siemens.de/supportrequest Du benötigst für beides einen Login, da Du aber im Forum registriert bist, sollte das kein Problem sein. DateianhangSTEP-7-Professional-(TIA-Portal)_V16.0_compatibility-list_en_2022-01-05.zip (271 Downloads) |
11.01.2022 11:36 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 7966 Bewertung: (162) |
Neue Frage von DevBat wurde in ein separates Thema mit dem Titel Sind Supportanfragen kostenpflichtig? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf