13.01.2022 07:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2765 Bewertung: (448)
|
Hallo QV2018, beim Übersetzen sollte zusätzlich zu der Meldung "Ein globaler Zugriff auf einen Datenbaustein mit Speicherreserve ist an dieser Stelle nicht möglich." auch eine Meldung "Eine implizite Konvertierung von Datentyp '…' nach 'DB_ANY' ist nicht möglich." erzeugt werden. So geschieht dies zumindest in meinem Test mit V17, Upd 2. Globale Datenbausteine werden bei der Standardeinstellung des TIA Portals mit einer Speicherreserve von 100 Byte angelegt. Zu sehen und zu ändern ist dies bei den Eigenschaften des Datenbausteins unter "Laden ohne Reinitialisierung". Wird die Speicherreserve auf 0 gesetzt, so erscheint die Fehlermeldung nicht mehr. Allerdings ist die Konvertierung eines globalen Datenbausteins laut Handbuch nicht möglich. Auch, wenn in diesem Fall keine Fehlermeldung beim Übersetzen erzeugt wird. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf