27.01.2022 08:10 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1351 Bewertung: (241) |
Hallo, öffne mal folgenden Pfad mit dem Windows-Explorer: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\" Und verschiebe alle Unterordner in einen Backup-Ordner irgendwo auf dem System. Am ende sollte der Ordner "Siemens Installer Assistant" leer sein. Teste bitte danach ob die Installation bei Neustart immernoch gestartet wird. Vielleicht hilft das *****EDIT***** Was zusätzlich geprüft werden könnte wären ggf. die Registry-Einträge in diesem FAQ: Wie können Sie die Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" deaktivieren?Das betrifft jetzt zwar nicht speziell die Meldung, aber im Hintergrund scheint ja dennoch die Installation noch angestossen zu werden. Ggf. durch die Registry Einträge in dem FAQ. Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 01/27/2022 08:17:52Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf