19.05.2009 05:43 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Frage bezueglich 2Systemvariablen in SIMOTION SCOUT. Was ist der Unterschied zwischen der Systemvariable ServoData.FollowingError und PositioningState.differenceCommandToActual? Wenn ich von den beiden Variablen einen Trace erstelle, haben sie voellig unterscheidliche Verlaeufe und auch Werte (s. Trace im Anhang). Welcher dieser Werte ist nun der wirklich Schleppfehler? Die SCOUT Hilfe bringt mich da nicht wirklich weiter... Schon mal vielen Dank im Voraus! DateianhangFollowingerror_diff.zip (226 Downloads) |
Folgen Sie uns auf