10.10.2007 16:27 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Info. Funktioniert wunderbar. |
22.10.2007 09:44 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
sonderbar, ich kann mir den Link auch nicht mehr anschauen. |
22.10.2007 15:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
... da bin ich ja beruhigt, dass es nicht nur mir so geht! Wie gesagt, ich soll einen Simotion P350 über Ethernet TCP/IP an einen Linux Rechner anbinden, leider habe ich bis jetzt noch keine wirklich hilfreichen Unterlagen gefunden. Ein Beispiel P350 <-> VB6/VB.net/VC++/VBS, das als Basis dienen könnte, wäre wirklich hilfreich, beginnend bei der HW-Konfig des Simotion PC's. Meine bisherigen Tests verliefen leider negativ , mein schnell getipptes VB Server/Client -Progrämmchen funktioniert einwandfrei, nur leider nicht mit Simotion. Wäre nett, wenn du mir das, was duan Unterlagen hast, senden könntest: cat70707@hotmail.com Danke! |
14.11.2007 18:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011)
|
Hallo, hier noch die vielgeforderten Informationen. Ich hoffe ihr kommt damit weiter, wenn nicht bitte nochmal nachfragen. Gruß Christoph DateianhangCS-Forum.zip (217 Downloads) |
Folgen Sie uns auf