21.03.2017 08:07 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hi Christoph, ist bei mir auf 100% eingestellt. Meine Kollegen haben das gleiche Problem. Gruß Markus |
24.03.2017 08:18 | |
Beigetreten: 22.07.2013 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (2) |
Hallo Moeins, folgende Info habe ich in der Liesmich.rtf (auf der SCOUT Installations-DVD) gefunden: Windows 7 Unter Windows 7 kann es vorkommen, dass in der Registry Schriftarten eingetragen sind, die nicht für die eingestellte Anzeige-Vergrößerung geeignet sind. Das kann zu Layout-Fehlern in Dialogen, die diese Schriftarten verwenden führen. Details sind im nachfolgenden Link zu finden. http://support.microsoft.com/kb/2396756
Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
27.03.2017 12:23 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Danke, das hat funktioniert! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf