24.04.2017 19:39 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (3) |
Hallo, nur so eine Idee: Wenn die Stromversorgung tabu ist, dann bliebe noch Wake on LAN: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476449 Gibt es im Umfeld ein Gerät, das in der Läge wäre, ein entsprechendes Telegramm auf ein externes Ereignis hin loszuschicken? Ansonsten wäre ein IOT2040 oder evtl. eine kleine S7-1200 - nachträglich daneben gebaut - dazu in der Lage. Mit Taste/Schlüsselschalter o.ä. auf einem Digitaleingang ein Programm anstoßen, das das Senden eines WoL-Telegramms auslöst. Gruß, galibert |
25.04.2017 12:42 | |
Beiträge: 70 Bewertung: (0) |
Die Steuerung ist in einem Werkzeug und sie würde mit einer 1515 2PN kommunizieren die könnte das also übernehmen. Gruß |
Folgen Sie uns auf