26.05.2017 21:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1324 Bewertung: (41) |
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/ntc-13-punkt-linearisierung-lineare-interpolation/146099/?page=0&pageSize=10 |
27.05.2017 07:51 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ja ich weiß, ich habe mich für genau dieses Thema schon interessiert, scheitere aber komplett. Ich bin kein Matheprofessor, sondern ein normaler Elektriker der weder studiert oder Mathegenie ist. Daher versuche ich das anders zu realisieren. Eben so wie ich es verstehe und nicht mit 100 Blöcken wie absolut unverständlich für mich sind. Und jemand anders für mich die Schaltung erstellen zu lassen, ist eigentlich nicht meine Art. Mit 4 Linien bekomme ich eigentlich das schon super hin siehe Anhang. Das sind ja dann lineare Bereiche die ich nur zusammenführen muss. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das vorab schon nichts werden kann, oder ob ich so zum Ergebnis komme. Danke vorab Grüße Taifuhn DateianhangNTC Kurve.zip (31 Downloads) |
27.05.2017 12:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1324 Bewertung: (41) |
Anbei mit wesentlich weniger Blöcken - 4 Stufig Einstellung der NTC Werte noch erforderlich - Achtung ist verkehrt Proportional (höhere Spannung geringere Temperatur) DateianhangLogo-Linearisierung-Druck-mit-Verstärker.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf