07.07.2017 11:12 | |
Beigetreten: 05.10.2005 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (3) |
Hallo, bei mir funktioniert auch alles im OPC Scout, in WinCC Variablenhaushalt bekomme ich den Browser nicht auf, weil WinCC behauptet das der Server das nicht unterstützt. Hast du irgendwelche Lösungsmöglichkeiten? Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.07.2017 11:53:29Neue Überschrift nach Splitten Theorie ist, wenn man alles weiss, aber nicht's funktioniert. |
|
27.07.2017 14:56 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71)
|
Hallo Schuhrkl, das kann verschiedene Ursachen haben. Wie projektieren Sie eine Client/Server-Verbindung zweier WinCC SCADA-Rechner unter OPC UA? (Video) Ich würde auch mal die Java SE Runtime Environment prüfen: Warum wird beim Start des WinCC OPC UA Configurators eine Fehlermeldung angezeigt? |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf