16.02.2018 11:30 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Perfekt. Vielen Dank. Für unsere FS:03 haben wir damals auch die Software LOGO! SoftComfort dazu gekauft. Ist diese wenigstens Update-fähig für die neuen Version FS:04 odert FS:05 oder müssen wir auch eine neue LOGO! SoftComfort kaufen? Welche Siemens-Bestellnummer hat diese? |
16.02.2018 12:38 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ja, sie ist updatefähig. PS: |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 16.02.2018 12:47:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2018 13:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Die LOGO!8.0 mit FS:01-FS:03 sind nicht updatefähig. Sie wird in der Hardware als 0BA8.Standard selektiert. Benötigt wird mindestens LSC V8.0. Aktuelle Version von LSC ist V8.2. Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.02.2018 14:22:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2018 16:34 |
|
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Vielen Dank für die detaillierten Antworten. Ich würde mir wünschen, die Distributoren hätten auch nur annähernd solche Infos über ihre Sortimentsartikel. |
16.02.2018 16:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Gern geschehen. Da muss man sich schon selbst bemühen und wissen, wo man die Infos her bekommt. |
19.02.2018 14:35 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Wir haben heute die Logo geliefert bekommen. Auf der Packung steht:
Wie passt das zusammen: Herstelldatum recht neu 12/2017, uralte Version FS:01 und neue Bestellnummer ...08-0BA0? Kann diese geupdated werden, so dass sie MODBUS kann? Sorry, bin bisle ratlos |
Zuletzt bearbeitet von: Ondics am: 19.02.2018 14:39:03 |
|
19.02.2018 14:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Du hast meinen obigen Beitrag gelesen und hast dich auch bedankt. Da steht alles drin. Das ist die aktuelle LOGO! 8.2, welche seit Mitte Dezember 2017 erhältlich ist. Sie ist der Nachfolger der LOGO!8.1, auch bezeichnet als FS:04. Du brauchst keine Sorgen haben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.02.2018 14:59 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Danke nochmals. Das ist aber schon kompliziert. Vermutlich deutet die FW-Versionsangabe
in den mittleren Stellen darauf hin, dass es sich um eine Logo! 8.2 handelt. Verstehe das, wer will. |
Folgen Sie uns auf