16.09.2018 21:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe in meinem Programm eine zweite Seite eingefügt und über Navigator verlinkt. Sobald ich die Seite "live" über Netz erreiche, werden die Symbole (Digital Value) nicht richtig dargestellt. Wenn ich auf die Fläche klicke wo das Symbol sich befindet (befinden soll), kommt das Wechsel des Zustands wohl auf "1", der jedoch nicht auf "0" zurückgesetzt werden kann. Das ist echt ein Drama :-). Kleine Anmerkung: Auf dem "Home Page" funktioniert alles prima! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSymbole_issue.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 17.09.2018 08:34:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.09.2018 05:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Lade mal bitte dein LWE-Projekt hoch. |
17.09.2018 23:29 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi, anbei das Projekt. DateianhangSteuerung.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf