16.10.2018 10:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32890 Bewertung: (4066)
|
Ist es auch gewährleistet, dass ein Huhn zwischen den Lichtschranken die Richtung nicht ändern kann? |
16.10.2018 11:31 | |
Beigetreten: 11.10.2007 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (5) |
Ja, zwischen den Lichtschranken, kann das Huhn nicht wenden! |
lg Rupert |
|
16.10.2018 12:36 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
So z.B. (reine Logik): |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.10.2018 22:11 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Gibt es nun nicht nur Bodenhaltung und Freilandhaltung sondern auch Logohaltung |
Folgen Sie uns auf