16.02.2019 17:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Beispel dazu!DateianhangSchieberegister 5 Bit Impuls.zip (67 Downloads) |
16.02.2019 19:48 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
So geht das auch... DateianhangCircuit Diagram2.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
16.02.2019 22:54 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
viele Wege führen nach Rom ... Mit Zähler und Wischerrelais wird's übersichtlich und einfach. Resetmöglichkeit inkl. DateianhangLogo-Schieberegister-mit-Zähler.zip (51 Downloads) |
16.02.2019 23:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
wenn verschiedene Zeiten bzw. in der Mitte einer nicht beregnen soll dann sind alle obigen Vorschläge nicht geeignet. Da empfehle ich die Schrittkette DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (59 Downloads) |
Folgen Sie uns auf