23.11.2020 15:09 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 361 Bewertung: (30) |
Hallo, es gibt / gab einige Hersteller, die haben die robusten Bauteile der 611 Reihe benutzt und Ihre eigenen Regelungseinschübe verwendet, z.B. Heidenhain, oder Sieb-Meyer für die Spindel. Das ist durchaus normal. Der Aufbau sieht nach Hauptspindelantrieb und 3 Achsen aus. Ist das wirklich Heidenhain? Genau kann ich es nicht erkennen auf dem Foto. Ein EMV gerechter Aufbau beinhaltet aber eine richtige Eingangsbeschaltung der E/R Einheit. Also z..B HFD Netzfilterpaket bestehend aus Netzdrossel und Netzfilter. Was ist da verbaut ? Wie sieht der Schaltplan aus ? In der Anlage siehst du was eigentlich verbaut sein sollte. Seit wann tritt den der Fehler auf ? Die Anlage scheint ja schon recht betagt zu sein. gruß rlw DateianhangProjektierungshandbuch SIMODRIVE 611 digital.pdf (490 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 11/23/2020 15:26:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.11.2020 18:54 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 361 Bewertung: (30) |
Hallo, wir haben uns immer an die Vorgaben von Siemens gehalten, bezüglich Aufbau und da gehörte bei dieser Type eine Drossel dazu. Deine Schalter stehen auf : gruß rlw DateianhangSeite174-177.pdf (429 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2020 11:36 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 74 Bewertung: (4) |
Hallo, tja.... Das ER-Modul ist auf die Drossel angewiesen. Bei einem herkömmlichen Umrichter mit Diodenbrücke am Netzeingang ist eine Netzdrossel eine Option, bzw. für harte Netze vorgegeben, weil sie dann den Spitzenstrom senkt. Beim AFE Umrichter benötigt dieser die Drossel, da diese als Energiespeicher dient. Beim ER-Modul liegen ja parallel am B6 Gleichrichter am Netzeingang sechs Leistungstransistoren die getaktet mt 7Khz die Dioden KURZSCHLIESSEN! Tja, was passier hier ohne Kommutierungsdrossel.......Genau das von Dir geschilderte.... Auf dem gelben Warnschild des ER-Moduls ist sogar die Bestellnummer /MLFB der Drossel angegeben. 6SN1111-0AA00-0DA1 Kaufen, am ER-Modul einbauen, dann Deinen Netzfilter und dann das Netz. Ich würde hier auch den Netzfilter aufgrund möglicher Vorschädigungen ersetzten. Die HFD Drossel ist bei Deinem kleien Anlagenaufbau* nicht nötig, es reicht die o.g. Drossel. Mit nicht originalen Kommutierungsdrossel gibt es schon Probleme, aber ohne? Gut, dass die Anlage bisher nicht andere Verbraucher am gleichen Netz gekillt hat. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23299831 Schönen Gruß * Bei großen Anlagen mit hoher Motorleitungslänge und großen Kapazitäten (hochpolige Torque-Motoren) gegen PE kann es zu "ungünstigen" Schwingungen kommen. Hier läuft der ZK gegen PE weg, bis es zum Isoschaden kommt. Hier kann die HFD Drossel mit ihren ext. Widerständen helfen das Aufschwingen im Keim zu unterdrücken/ verhindern. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/01/2020 13:53:31Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf